Eriks
compressed air, leakage inspection, industrial maintenance, energy loss, air system analysis, plant efficiency, leak detection, preventive maintenance, industrial equipment, facility management

Prüfung auf Luftleckagen

Europäische Studien zeigen, dass Druckluftleckagen die Hauptursache für Energieverluste in der Industrie sind. Dies steht im Gegensatz zum dringenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen. Die Erdtemperatur steigt schneller als erwartet, ebenso wie die Energiepreise. Es stellt sich nicht die Frage, ob in der Industrie nachhaltiger gearbeitet werden muss, sondern wann. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Sparen Sie Energie und Kosten mit unserer Druckluftleckage-Inspektion.

Solutions – Air Leakage Inspection – Photo –Global – 02

Druckluftleckagen treten häufiger auf, als Sie denken

In der Praxis findet man häufig Druckluftanwendungen mit Leckagen von 15 bis 25 % der Kapazität. Ein gut installiertes Druckluftnetz sollte jedoch maximal 5 % Leckage aufweisen. Der durchschnittliche Druckluftkompressor hat einen Wirkungsgrad von 15 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10 kW elektrischer Leistung nur 1,5 kW in Druckluftleistung umgewandelt werden. Der Rest geht als Wärme verloren. Es gibt also allen Grund, zusätzlichen Energieverlust durch Leckagen zu vermeiden.

Wie beheben wir Luftleckagen?

Wir überprüfen das gesamte Druckluftsystem – von der Kompressoranlage bis zu deen pneumatischen Anwendungen. Dabei führen wir folgende Massnahmen durch:

  • Mit Ultraschallgeräten orten wir Leckagen präzise.

  • Gefundene Leckagen werden mit Labels und Fotos gekennzeichnet.

  • Wir klassifizieren die Leckagen, um den Luftverlust zu berechnen.

  • Empfohlene Reparaturen und Verbesserungen werden in einem Bericht dokumentiert.

  • Die Reparaturen werden von uns durchgeführt.

Solutions – Air Leakage Inspection – Photo – Global – 03

Rechenbeispiel

Luftleckagen stellen einen erheblichen, oft unsichtbaren Kostenfaktor dar. Bei einer Messung über einen Tag werden im Durchschnitt zwischen 40 und 60 Leckstellen festgestellt. Durch die Behebung dieser Leckstellen können Sie relativ einfach Kosten einsparen. Zudem reduzieren Sie so den CO2-Ausstoss.

Ausgangssituation

Fabrik
ca. 50'000 m²

Installierte Kompressorleistung
410 kW

Druckluftbedarf
40 m³ pro Minute

Produktionsstunden
8'000 Stunden pro Jahr

Regeldruck
6 bar

Druckluftverbrauch
16'475'000 m³ pro Jahr

Durchschnittlicher Preis für Druckluft
1,8 Rappen pro m³

Druckluftkosten
€ 295'000 pro Jahr

Ergebnisse der Messungen

Gesamtverlust an Druckluft
1'625'815 m³ pro Jahr

Kosten durch Leckageverluste
€ 29'265.– pro Jahr

Reduktion des jährlichen CO2-Ausstosses
ca. 160 Tonnen

Einsparung der Druckluftkosten
10 %

Einsparung
€ 29'265.– pro Jahr 

Kosten für Untersuchung und Behebung der Leckagen
€ 31'000.–

Abschreibungsdauer
13 Monate

Kosteneinsparungsdiagramm

Solutions – Air Leakage Inspection – Photo – NL-only – 05

Quelle: Festo

Solutions – Air Leakage Inspection – Photo – Global – 04

Die Vorteile einer Inspektion

  • Keine unnötigen Produktionsunterbrechungen

  • Schnelle Erkennung und Kategorisierung von Leckagen

  • Detailierte Spezifikation der notwendigen Reparaturmassnahmen, inklusive der zu verwendenden Ersatzteile

  • Online-Berichterstattung

  • Klare Erläuterung von Einsparungen und Reparaturen

  • ERIKS-Mitarbeitende können die Reparaturen ausführen

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.