Jede Bestellung kostet Geld. Damit ist nicht nur der Einkaufspreis des Produkts gemeint. Auch die Bearbeitung von Aufträgen, Rechnungen und anderen administrativen Aufgaben verursacht Kosten und nicht zu vergessen: Zeit. Das geht auch effizienter. Mit Electronic Data Interchange (EDI) automatisieren Sie diese Kommunikation und sparen auf ganzer Linie.

Es handelt sich um ein System, bei dem Sie geschäftliche Informationen automatisch mit anderen Unternehmen austauschen können, wie zum Beispiel Bestellungen, Rechnungen oder Lieferscheine. Diese werden als strukturierte Daten verarbeitet und direkt in Ihr ERP-System übernommen. Manuelle Eingaben sind dadurch überflüssig. Das reduziert Fehler und spart Zeit. Ist Ihr ERP-System für elektronische Transaktionen geeignet, kann innerhalb von 30 Minuten eine EDI-Verbindung mit uns eingerichtet werden.
Es handelt sich um ein System, bei dem Sie geschäftliche Informationen automatisch mit anderen Unternehmen austauschen können, wie zum Beispiel Bestellungen, Rechnungen oder Lieferscheine. Diese werden als strukturierte Daten verarbeitet und direkt in Ihr ERP-System übernommen. Manuelle Eingaben sind dadurch überflüssig. Das reduziert Fehler und spart Zeit. Ist Ihr ERP-System für elektronische Transaktionen geeignet, kann innerhalb von 30 Minuten eine EDI-Verbindung mit uns eingerichtet werden.
Das manuelle Eingeben von Bestellungen, das Überprüfen von Bestellbestätigungen und die Bearbeitung von Rechnungen kosten viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Mit einer einfachen Berechnung können die direkten Kosten je Bestellposition dargestellt werden.
Eine EDI-Anbindung erfolgt entweder direkt mit Ihrem ERP-System oder über Plattformen wie SAP Ariba, Coupa, Gatewise (SCSN), Tradeshift, Basware, Tungsten, Jaggaer, DICO (Ketenstandaard) und Peppol. Der Informationsaustausch erfolgt in standardisierten Formaten, zum Beispiel UBL, cXML, UN/EDIFACT, IDoc, INSBOU, Sales005 – Ketenstandaard und ANSI X12.
ERIKS ist flexibel bei Nachrichtenformaten, solange es sich um strukturierte Daten handelt. Ist Ihr bevorzugtes Format nicht dabei? Kontaktieren Sie uns.
Einsparung von 25 CHF pro Bestellposition
Ca. 36 Minuten Zeitersparnis pro Bestellposition
Weniger Fehler und schnellerer Überblick über Status
Kürzere Durchlaufzeiten für Bestellungen
Vollständige Integration in den Bestellprozess
Über 95 % der Transaktionen werden automatisch durchgeführt; manuelles Eingreifen ist nur bei Ausnahmen nötig
Datenbasierte Entscheidungsfindung durch einfache Berichte
.gif%3Ffit%3Dcover&w=1536&q=80)
Sie können EDI für nahezu den gesamten Purchase-to-Pay-Prozess einsetzen: von der Bestellung bis zur Verarbeitung der Rechnungen. Viele ERP-Systeme sind standardmäßig für EDI geeignet. Es müssen lediglich einige Felder ausgefüllt und Einstellungen vorgenommen werden.
Bestellung
Auftragsbestätigung
Lieferscheine
Rechnungen
Mit einer e-Katalog-Integration wird Ihr E-Procurement-Prozess noch effizienter. Fügen Sie einfach Kataloge via Punchout in den ERIKS-Webshop oder die Artikelverwaltung und 2BA-Datenbank ein – für einen automatisierten und nahtlosen Einkauf. Der e-Katalog von ERIKS unterstützt OCI4.0 und punchout cXML1.2.
Sie optimieren und automatisieren jede Phase Ihres Einkaufsprozesses.


Kontaktieren Sie uns unter Angabe Ihrer Global Location Number (GLN). In den meisten Fällen ist die Verbindung in etwa 30 Minuten eingerichtet. Nutzen Sie dazu das nachstehende Formular.
Kontaktieren Sie uns unter Angabe Ihrer Global Location Number (GLN). In den meisten Fällen ist die Verbindung in etwa 30 Minuten eingerichtet. Nutzen Sie dazu das nachstehende Formular.
Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Geben Sie Ihre Daten ein und teilen Sie uns mit, worüber Sie weitere Informationen erhalten möchten, oder stellen Sie Ihre Frage. Das Formular geht bei unseren Spezialistinnen und Spezialisten ein, und Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort.
(Falls das Formular nicht direkt sichtbar ist, aktualisieren Sie die Seite.)