In Umgebungen, in denen die Gefahr von Explosionen durch brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube besteht, ist der Einsatz von Spezialgeräten unerlässlich, um die Sicherheit und die Einhaltung internationaler Normen zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen in diesen Umgebungen gehören ATEX-zertifizierte Motoren und Schläuche.
ATEX ist die Abkürzung für "ATmosphères EXplosibles", und umfasst eine Reihe von Vorschriften der Europäischen Union, zur Gewährleistung der Sicherheit von Produkten, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Produkte, die das ATEX-Zertifikat tragen, wurden strengen Tests unterzogen, um zu bestätigen, dass sie keine explosiven Materialien entzünden können.
ATEX 114 und ATEX 153
Die ATEX-Vorschriften gelten für Gas-, Dampf- und Staubexplosionen.
Die Richtlinie ATEX 114 (2014/34 EU) legt die Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme für explosionsgefährdete Bereiche fest. Diese Richtlinie konzentriert sich ausschließlich auf die Aspekte der Konstruktion und Produktion und richtet sich speziell an die Hersteller.
Andererseits befasst sich die ATEX 153 (1999/92/EG) mit der sicheren Verwendung von Geräten und Schutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie legt Mindestsicherheitsstandards sowohl für den Arbeitsplatz als auch für die Geräte fest, um die Sicherheit der Mitarbeitenden in solchen Gefahrenbereichen zu gewährleisten.
ATEX-Motoren: Explosionsschutz
ATEX-Motoren sind so konstruiert, dass sie entweder jegliche Explosion oder Funken innerhalb des Geräts eindämmen. Dadurch verhindern sie, dass die sich außerhalb des Motors befindlichen Stoffe/ Gase entzünden, oder, dass sich entzündliche oder brennbare Stoffe/ Gase durch Überhitzung oder ähnlichem, entzünden können. Sie haben robuste Gehäuse und sind oft derartig abgedichtet, dass das Eindringen von explosiven Gasen oder Staub komplett verhindert wird.
ATEX-Motoren werden nach der Art der Umgebung klassifiziert, für die sie geeignet sind - ob es sich um Gas oder Staub handelt, und wie wahrscheinlich das Vorhandenseins von explosiven Materialien ist.
Zu den üblichen Anwendungen gehören chemische Anlagen, Getreideverarbeitungsanlagen, Ölraffinerien und andere Umgebungen, in denen explosive Atmosphären vorhanden sein können.
ATEX-Schläuche: Sichere Leitungen in explosionsgefährdeten Umgebungen
Schläuche in explosionsgefährdeten Umgebungen können brennbare Flüssigkeiten oder Gase transportieren, oder sie können externen explosiven Atmosphären ausgesetzt sein. ATEX-zertifizierte Schläuche sind so konstruiert, dass sie nicht entzündet werden können, damit sie nicht selbst zu einer Zündquelle werden.
Diese Schläuche werden aus Materialien hergestellt, die gegen die Chemikalien, die sie transportieren könnten, beständig sind und antistatische Eigenschaften haben, um den Aufbau statischer Elektrizität zu verhindern, die eine potenzielle Zündquelle darstellt.
Sie werden bei der Beförderung von Kraftstoffen, Chemikalien und anderen Prozessen eingesetzt, bei denen brennbare Stoffe transportiert werden.
Wichtige Überlegungen bei der Auswahl von ATEX-Geräten
Zoneneinteilung: Machen Sie sich mit der spezifischen Klassifizierung des Bereichs vertraut (z. B. Zone 0, 1, 2 für Gase und Zone 20, 21, 22 für Staub). Die Ausrüstung sollte für die Zone, in der sie betrieben wird, entsprechend ausgelegt sein.
Materialverträglichkeit: Vergewissern Sie sich, dass die Materialien der Geräte mit den Stoffen, denen sie ausgesetzt sind, kompatibel sind. Dazu gehören chemische Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit.
Wartung und Inspektion: Regelmäßige Kontrollen und Wartungen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass ATEX-zertifizierte Geräte in einem sicheren Betriebszustand bleiben. Verschleiß oder Beschädigungen können die Sicherheitsmerkmale beeinträchtigen.
ATEX-Produkte für einen sicheren Arbeitsplatz
ERIKS verfügt über ein Sortiment, das speziell für gas- und explosionsgefährdete Umgebungen geeignet ist.
ATEX-Bereich
Ventile
Dichtungen
Stellantriebe und Stellungsanzeiger für Armaturen
Messgeräte für die Prozesskontrolle
Kunststoffe
Kunststoffschläuche
Abriebfeste Gummischläuche
Funkenfreie Werkzeuge
Vergewissern Sie sich stets, dass die ausgewählte Ausrüstung den Anforderungen der spezifischen Umgebung entspricht, in der sie eingesetzt wird. Überprüfen und warten Sie diese Geräte regelmäßig, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten.