L'utilisation et l’entretien des flexibles relèvent de la Directive Pratique sur les équipements sous pression. Depuis mai 2015, la législation fait référence à cette directive et stipule que l’utilisateur a un devoir de diligence. La norme NPR 5527 précise pourquoi, comment, à quelle pression et à quelle fréquence différents types de flexibles doivent être rééprouvés. Même les flexibles dont les applications semblent sans danger entrent dans le champ de cette directive. Les inspections et réépreuves sont donc une étape nécessaire dans le cycle de maintenance de vos flexibles.

Lors d’une utilisation régulière, vos tuyaux sont exposés à divers facteurs. Il s’agit, par exemple, de pressions de service variables, de différentes températures d’utilisation et de procédures de nettoyage. Tous ces éléments affectent négativement les propriétés mécaniques du tuyau. Cela peut notamment affaiblir la résistance à la pression des renforts ainsi que la connexion entre le tuyau et le raccord.
Des propriétés mécaniques affaiblies rendent le tuyau potentiellement moins sûr à utiliser. Il est donc important de vérifier soigneusement si le tuyau peut encore être utilisé sans risque.
Pour garantir que vos tuyaux sont sûrs à l’utilisation, vous pouvez les faire recertifier par ERIKS. La norme NPR 5527 spécifie un intervalle d’inspection d’un an. Cependant, il est possible de déroger à cet intervalle si une analyse de risques démontre que cela est justifié. L’inspection des tuyaux est en partie continue et réalisée par l’utilisateur lui-même. Si un tuyau présente des fissures, des bosses ou un dessèchement marqué, il doit être remplacé.
Il existe également une recertification périodique des tuyaux effectuée par un ingénieur de maintenance spécialisé d’ERIKS. Cette inspection comprend deux volets : un contrôle visuel visant à vérifier si un tuyau présente des traces d’usure visibles. L’inspection inclut notamment la détection de fuites, de dommages, la vérification du mode d’installation et de l’évacuation de l’électricité statique. Si un tuyau ne répond pas aux critères prescrits, il doit être réparé ou complètement mis hors service.
Les inspections visuelles ne fournissent qu’une évaluation superficielle de l’état de votre tuyau. La qualité des couches de renforcement et de la paroi interne ne peut pratiquement pas être inspectée visuellement. De plus, il n’est pas possible de déterminer si le tuyau répond encore à la pression d’essai minimale.


Pour un aperçu complet, vous pouvez faire inspecter et requalifier vos tuyaux par ERIKS. Les ingénieurs de service sur site d’ERIKS réalisent des inspections complètes et des tests de tuyaux directement sur votre site. Les tuyaux ne sont alors hors service que pendant une courte période, ce qui réduit au minimum le temps d’arrêt.
ERIKS contrôle vos tuyaux à des pressions d'essai déterminées, généralement le double de la pression de service maximale. Le test vise à détecter non seulement les fuites, mais aussi les changements de longueur, l’apparition de cloques sur la paroi extérieure, les torsions ou les déformations.
Après le test, vous recevez un certificat par tuyau avec les résultats. En cas de refus, le motif est mentionné sur le certificat. Ce certificat constitue la preuve que vous avez rempli votre devoir de diligence grâce à un contrôle indépendant. Vous augmentez ainsi la sécurité et vous réduisez les risques pour la santé et l’environnement.
ERIKS conclut avec de nombreuses entreprises des contrats pour des contrôles périodiques des tuyaux, dont le rapport est disponible via un tableau de bord en ligne. Vous êtes ainsi assuré de l’état actuel de vos tuyaux. En cas de mise au rebut, les tuyaux peuvent être remplacés rapidement.
Le fournisseur de produits semi-finis pour l’industrie alimentaire Döhler accorde une grande importance à la sécurité (alimentaire) et fait appel à ERIKS pour le contrôle périodique sur site de ses flexibles. Ainsi, l’entreprise satisfait à son obligation de vigilance. Tous les contrôles des flexibles sont consultables par Döhler dans le système d’enregistrement en ligne des flexibles d’ERIKS.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations? Remplissez vos coordonnées et indiquez sur quel sujet vous souhaitez obtenir plus d’informations, ou posez votre question. Le formulaire est transmis à nos spécialistes et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.
(Si le formulaire n’est pas visible immédiatement, veuillez actualiser la page.)