Hydrogen (H2) plays an important role in the energy transition. You use this gas as an efficient energy carrier in more and more industrial applications. ERIKS supports you with practical solutions for deploying and optimising hydrogen applications in your processes. Whether you are just starting with hydrogen or want to scale up, we work with you to find the best approach for your future-oriented operations.

Hydrogen applications are gaining more and more ground in industry. Where a few years ago we were still finding our way, more and more applications are now appearing on the market. ERIKS has a dedicated hydrogen team with experts that you can call on for a wide range of needs. We offer:
An extra pair of eyes from the drawing stage
Support in reducing costs
Support with scaling up
The use of green H2 has many advantages. The main ones are listed below:
Like natural gas, hydrogen can be transported easily over long distances through a pipeline. The current gas transmission network in the Netherlands can be converted into a hydrogen infrastructure simply, quickly and cost-effectively. If you want to transport energy over longer distances, hydrogen can be much cheaper.
Hydrogen reduces CO2 emissions.
It is highly suitable for applications in heavy transport and industry, both as a fuel and as a feedstock.
It has the potential to become a major import and export product for the Netherlands.

Steeds meer bedrijven willen aan de slag met waterstof, maar weten niet waar te beginnen. ERIKS schuift dan graag aan tafel. Machinebouwers vragen ons vaak om ondersteuning in de ontwerpfase. Het werkend krijgen van een waterstoftoepassing is immers een uitdaging. Welke afdichtingen heb je nodig? Welke materialen zijn geschikt?
Wij helpen bij het ontwerp en brengen knelpunten in kaart. Vervolgens zoeken we de juiste waterstofspecialist voor de volgende stap.
Het economisch rendabel maken van een waterstoftoepassing is een belangrijke uitdaging. Bij de bouw van een pilot worden vaak specials gebruikt. Als de toepassing werkt, wil je opschalen. Daar ontstaan vaak knelpunten: het moet economisch verantwoord zijn.
Wij analyseren de toepassing en elk onderdeel. Vaak kunnen wij producten standaardiseren of voordeligere alternatieven adviseren. Zo maken we het prijsniveau van de waterstoftoepassing realistisch voor jouw markt.
Inmiddels worden er steeds meer waterstoftoepassingen gebouwd, krijgen bedrijven subsidies en groeien organisaties hierdoor uit hun jas. En dat geeft groeipijnen. De vraag is: hoe ga je hiermee om als bedrijf? ERIKS biedt ondersteuning. We hebben oplossingen voor supply chain, beheren voorraden of nemen een deel van de bouw uit handen. Zo leveren we al verschillende deelassemblages en grijpvoorraden on site.
Welk vraagstuk het ook is; wij denken mee met het opschalen. We hebben verschillende oplossingen, afhankelijk van de behoefte.
Future Proof Shipping, Holland Shipyards Group and ERIKS are involved in the transition from diesel technology to hydrogen in shipping. Holland Shipyards focuses on building vessels with electric propulsion. Future Proof Shipping shows that emission-free transport of goods is possible with container vessels powered by hydrogen. This case study outlines the technical challenges and the search for the right flow control equipment and components for hydrogen applications.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.